Como o podemos ajudar hoje?

EM4800 Error Message "The Current Meter Cannot Be Connected To"


Issue
When using the EM4800 configuration Tool and an error message that says "The Current Meter Cannot be connected To" over ethernet communications.

Product
EM4800 Series Meter

Environment
EM4800 Configuration Tool

Cause
This happens when a static IP address is not being used. If you are using a dynamic IP address this error can occur.

Resolution
You must enable DHCP in the EM4800 Configuration Tool. See Picture below to select DHCP Enable.

EM4800 Configuration Tool - DHCP Setting


Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie