It is required to understand the minimum possible polling interval for PM5000 meter.
Environment
PM5000 meters with Modbus protocol communication over serial or ethernet.
Resolution
Schneider Electric does not claim any minimum polling interval for this kind of communication. This mainly depends on various scenarios. The meter updates the data at an interval of 1 Sec. So a polling interval below 1 Sec gives the same data making it less useful. There also may be some other networking limitations which may cause some significant delay as well. So, it is recommended to have a minimum polling interval of 5 Sec for better communication performance.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.