As nossas marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How to connect the wiring to HMIPSPS742D1001 COM2 for RS485 Modbus RTU communication
  1. Issue
How to connect the wiring to HMIPSPS742D1001 COM2 for RS485 Modbus RTU communication.
  1. Environment
HMIPSPS742D1001.
  1. Resolution
HMIPSPS742D1001 is a product of Easy Harmony Panel iPC. The port definition of HMIPSPS742D1001 is different with HMIPSP S-Panel PCs, so user can’t refer to the manual of HMIPSP S-Panel PCs.
Here is the Pin connection of HMIPSPS742D1001 COM2, user can connect to Pin 3 and Pin7 for RS485 Modbus Rtu communication.


  1. FAQ Applicable Conditions
FAQ applies to HMIPSPS742D1001.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie