During the startup sequence, all the BMENUA0100 LED can flash all together and the module is not starting. It’s not possible to access to it.
BMENUA0100 Firmware version 1.10.25
One of the root causes of this behavior is that the rotary switch position is not well set, and it could be on an intermediate position.
Here is the position that can be set:
BMENUA0100 Firmware version 1.10.25
One of the root causes of this behavior is that the rotary switch position is not well set, and it could be on an intermediate position.
Here is the position that can be set:
Example of rotary switch position that is not correct:
Publicado para: Schneider Electric Portugal




Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.