Issue
When attempting to launch Control Expert an error message pops up saying "Impossible to create DTM catalog server object" and it will not open.
Product line
Control Expert
Resolution
There were some documented instances where "Impossible to create DTM catalog server object" was caused by an incompatibility with Acronis software. If you are running any database backup / cloning / malware software such as this try removing it then performing a repair on CE to see if it make a difference.
Essentially Control Expert is being blocked from doing what it wants to do which is typically due to antivirus/malware/firewall/access right type restrictions.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.