As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Why does my HMI return wrong object using modbus FC04 on a M580 CPU (OS3.1 and 3.2)?
description du problem
Historicaly, if an HMI wished to read a %MW or %M object, in a Premium CPU, the HMI was adressing a modbus request "FC04" to the CPU. If the number of %IW and %I configured in the CPU was equal to "0", the modbus server of the CPU accessed to %MW and %M area. => The modbus server of the CPU delivered %MW and %M.
If the number of %IW and %I configured in the CPU was not equal to "0", the modbus server of the CPU accessed to %IW and %I area. => The modbus server of the CPU delivered %IW and %I.

To avoid any migration problem from Premium to M580, we have kept the same rule on the PLC range M580.
The problem is that if a client select in CE15.0 a CPU BMEP58xx20 OS 3.0 or 3.1, the minimum value of %IW and %I has been change to a value different of "0". So the HMI received %I objects instead of %M.

image 2.jpg

by consequence the HMI doesn't get the expected object!
image1.jpg
This different behavior will be fixe in the next version of CE15.1.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie