As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What is the difference between .STU, .STA, .ZEF, and .XEF files in EcoStruxure Control Expert?
EcoStruxure Control Expert has four formats .STU, .STA, .ZEF, and .XEF.

STU
  • This file type is used for daily working tasks. This format is used by default when opening or saving a user project.
  • The .STU file is a work file and it can not be used to switch from one version to another EcoStruxure Control Expert software. In this case, you should use the archive format (.STA file) or use the export function in the project and create a .ZEF or .XEF file.
image 1
STA
  • This file type is used for archiving projects and can be created only after the project has been generated. This file type allows forward compatibility between the different versions of Control Expert.
  • The .STA file is very compressed (approximately 50 times more so than the STU file). It is used to transfer projects to networks (local or Internet).
image 2
ZEF
  • This file type is used for exporting projects with global DTMs configuration and can be created at any stage of a project.
  • The export file contains all the unprotected information: configuration of the inputs/ outputs, sections, SR program modules, events processing, unprotected DFB types, DDTs, variables, animation tables, references to the protected DFB types, global DTMs configuration (ZEF file only).
image 3
XEF
  • This file type is used for exporting projects in an XML source format and can be created at any stage of a project.
  • Export a project without global DTMs configurations
image 4

For more information, please see EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes and User Application and Project File Formats in EcoStruxure Control Expert help.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie