Configure o seu comutador de cames
Configure o seu comutador de cames
Configure o seu comutador de cames em apenas alguns cliques com a ferramenta Configurador de Comutador de Cames. Com várias opções disponíveis, selecione facilmente o modelo pretendido e configure o seu produto.
O Configurador de Comutador de Cames é uma ferramenta da Schneider Electric para simplificar o processo de configuração da gama Harmony K. Esta ferramenta permite aos utilizadores configurar facilmente o seu Comutador de Cames de acordo com os requisitos específicos da aplicação. Graças ao configurador, os utilizadores podem selecionar sem esforço o modelo, a montagem, os contactos e as etiquetas. Depois, para garantir a compatibilidade e um desempenho ótimo, os utilizadores podem também selecionar todos os acessórios.
Características
- Configuração fácil: Configuração simples com várias opções para satisfazer as suas necessidades específicas.
- Informações pormenorizadas: Pormenores técnicos/ilustrações de todas as opções disponíveis.
Como funciona o configurador do comutador de cames?
Ao iniciar a ferramenta, passará rapidamente por 4 passos principais:
- Passo 1 “Selecione o seu modelo de comutador de cames”
Selecione facilmente um modelo a partir do “Seletor” que pretende configurar.
- Passo 2 “Escolha as suas opções”
Configure o comutador de cames selecionando os ângulos, os contactos e os shunts, as etiquetas e os acessórios.
- Passo 3 “Verificar e guardar”
Verifique o comutador de cames configurado e guarde-o para utilização posterior.
- Passo 4 “Pedir um orçamento”
Envie uma mensagem de correio eletrónico com o ficheiro de configuração anexado para o seu Representante de Vendas Schneider local ou contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente para receber um orçamento.