Uma coleção de aplicações avançadas de energia dentro da Solução de ADMS.

    Sistema de Gestão de Distribuição

    Electric power substation, electric power distribution.

    Desafios

    Aplicações de energia avançadas
    As companhias elétricas exigem aplicações de energia avançadas para responder às necessidades reguladoras e do mercado, para uma maior fiabilidade e menores emissões. Podem ajudar na adoção de uma produção renovável distribuída e armazenamento de energia, e preparar-se para condições climatéricas adversas e interrupções de energia mais frequentes. Também possibilitam a abordagem ao envelhecimento da força de trabalho e da infraestrutura.
    • Solução

      O nosso Sistema de Gestão de Distribuição Avançado (ADMS) – com análise avançada de DMS para otimizar operações de rede, combinada com um sistema SCADA testado para monitorização e controlo, EMS para operações de transmissão e um OMS incorporado para uma maior resiliência e fiabilidade – fornece às empresas de eletricidade uma plataforma modular e flexível dentro de uma experiência de utilizador comum, modelo de dados, estrutura de integração e infraestrutura segura. O ADMS proporciona funções avançadas de monitorização, análise, controlo, otimização, planeamento e formação, permitindo às companhias elétricas fornecer energia mais fiável, segura e eficiente.
    • Principais benefícios

      • Funções avançadas de monitorização, análise, controlo, otimização, planeamentos e formação
      • DMS, SCADA, OMS e EMS unificados
      • Melhora a fiabilidade e a resiliência, otimiza as operações de rede, aumenta a qualidade e eficiência energética e reduz o custo total de propriedade
    • Vantagens

      • Diminui a barreira à entrada com implementações modulares, exigências de modelos de dados simplificados e de fluxo de trabalho
      • Fornece aplicações de energia robustas e testada
      • Permite a automatização da autorrecuperação e a gestão da procura com controlo de circuito fechado
      • Em produção em mais de 180 centros de controlo em todo o mundo
    Operadores em sala de comando a trabalhar com desafios técnicos, relatório de sustentabilidade.

    Aplicações

    A nossa solução de ADMS representa a evolução da tecnologia de salas de controlo através da fusão de software de DMS, OMS e SCADA em uma única solução abrangente de gestão de rede. Como parte do nosso pacote de soluções de rede inteligente, pode ajudar a sua companhia eléctrica a tornar-se um fornecedor de energia de nova geração ao permitir uma gestão de energia mais segura, mais fiável e eficiente.

    Benefícios

    • Operadores em sala de comando a trabalhar com desafios técnicos, relatório de sustentabilidade.
       
      • Fornece uma visão em tempo real clara e consistente, preditiva e histórica da rede de distribuição.
    • Técnico de cabo de eletricidade utilizando telemóvel e tablet, relatório de sustentabilidade, internet das coisas.
       
      • Permite a operadores do sistema, distribuidores, equipas de campo, engenheiros de planeamento, analistas de fiabilidade e gestores trabalhar como uma equipa - acedendo à mesma representação de informações da rede.
    • Subestação de energia elétrica, distribuição de energia elétrica.
       
      • O reconhecimento situacional comum proporciona uma gestão eficiente e fiável da rede de operações face a um ambiente diversificada e em rápida mutação.
    • Eletricista a trabalhar no transformador, distribuição de eletricidade.
       
      • Permite uma maior fiabilidade da rede, uma eficiência operacional melhorada, custos de operações reduzidos, o reforço da segurança, suporte para a conformidade com regulamentos, uma melhor utilização de ativos e uma integração baseada em normas.