As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

NOVO RELATÓRIO

Desbloquear a rede digital
O nosso novo relatório examina como as últimas tendências e soluções inovadoras têm impacto nas companhias elétricas de distribuição elétrica. Explore estratégias para enfrentar os desafios de frente e ter sucesso.
Obtenha o relatório
Illuminated skyscrapers of Manhattan at sunset, New York City, USA

Vantagens

Trabalhador de empresa de energia em silhueta, acesso à energia, eficiência energética.
Visualize, opere, otimize e mantenha redes de transmissão e subtransmissão Experiência comprovada na implementação de sistemas complexos para companhias elétricas
Subestação de energia, distribuição de energia elétrica, gestão de energia.
Funciona como um sistema autónomo ou totalmente integrado com o ADMS da Schneider Electric Totalmente integrado com o SCADA da Schneider Electric ou pode ser integrado com os sistemas SCADA existentes
Subestação elétrica de empresa ao nascer do sol, distribuição de energia elétrica, empresas de energia elétrica.
Melhore a fiabilidade da fonte de alimentação prevenindo perturbações na frequência e fluxo de energia Minimize os custos operacionais do sistema elétrico

EcoStruxure™ ADMS

Uma solução abrangente de gestão de rede, a EcoStruxure ADMS fornece uma gestão de energia mais fiável, segura e eficiente. Otimize a sua rede com o nosso sistema líder na indústria.
Descubra o EcoStruxure ADMS

Contactar o departamento de vendas

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Contactar o departamento de vendas

Classificado como a solução #1 de ADMS em 2023

Estamos orgulhosos por sermos classificados como o fornecedor #1 de ADMS pela Guidehouse Insights
Este relatório avalia o cenário competitivo das soluções de ADMS e quão bem as empresas estão posicionadas para atender às necessidades dos clientes. Explore como eles acederam aos nossos critérios de classificação para visão, estratégia de entrada no mercado, parceiros, tecnologia, portefólio, preços e muito mais.
Transfira o relatório completo

Fornecer valor a companhias elétricas

SA Power Networks

A SA Power Networks depende da EcoStruxure Grid para uma monitorização e gestão fiáveis da sua vasta rede.

Enel

A Enel atualizou a sua grelha com soluções EcoStruxure Grid para acelerar o seu fornecimento de energia limpa.

SICAE, França

A companhia elétrica francesa SICAE utiliza o EcoStruxure ADMS para otimizar a rede e gerir de forma eficiente a integração de energia distribuída.

Gestão da procura em ação

O que é que o EcoStruxure ADMS tem na manga quando a procura de energia atinge picos de tensão?

Salvaguardar a fiabilidade da rede

Como o EcoStruxure ADMS reforça a rede à frente da tempestade e como ajuda a rede a curar-se posteriormente.

A EcoStruxure™ Grid desbloqueia novos potenciais

A EcoStruxure Grid beneficia as companhias elétricas através de uma maior flexibilidade e resiliência, e desbloqueia novas abordagens para consumidores de eletricidade comerciais, industriais e empresariais.

Recursos

Precisa de ajuda?

Comece aqui!

Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

Contactar a assistência

Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

 Abre numa nova janela

Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

 Abre numa nova janela

Contactar o departamento de vendas

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Chat

Tem dúvidas ou precisa de assistência? Estamos aqui para ajudar!

1. O que significa EMS?

Significa sistema de gestão de energia. De acordo com as definições do sistema de gestão de energia, trata-se de um software que permite uma melhor monitorização, controlo e otimização do uso da energia para as organizações na sua infraestrutura de rede e outras partes das empresas. São ferramentas de monitorização de rede que visualizam padrões de consumo de energia. O EMS ajuda a identificar áreas com ineficiência. Uma vez localizadas essas regiões, é possível implementar uma ampla variedade de métodos de redução de resíduos no caso de redes de transmissão e de subtransmissão.

2. Como funciona um sistema de gestão de energia?

As ferramentas de gestão de EMS operam em várias etapas e incluem monitorização, análise de dados, visualização, otimização, controlo e rastreamento de desempenho. A parte de monitorização foca-se na recolha de dados em tempo real com o uso de sensores de diversos tipos. Após a recolha dos dados, o software responsável pela gestão de energia e pelos serviços analisa as informações para identificar padrões de consumo de energia e localizar os pontos de ineficiência. A próxima etapa na operação do EMS é a apresentação dos dados analisados. Normalmente, isso acontece numa visualização amiga do utilizador, na forma de painéis de controlo ou relatórios. Mais tarde, o EMS fornece aos proprietários estratégias e medidas para otimizar o uso de energia, reduzindo desperdícios ao mesmo tempo. A ferramenta de economia de energia também permite o controlo e gestão remotos de todos os dispositivos e sistemas. No final do dia, o EMS gera relatórios nos quais podemos uma variedade de métricas para acompanhar a eficácia das medidas aplicadas.

3. Quais são os benefícios do EMS?

O EMS monitoriza e analisa o consumo de energia, melhorando a eficiência energética. Permite a identificação de áreas onde ocorrem desperdícios e ineficiência. O EMS oferece ferramentas de gestão de rede que permitem às organizações aplicar estratégias para a redução do consumo de energia. Ao otimizar o uso de energia, também é possível reduzir os custos operacionais e economizar nas contas de energia. Outra vantagem de usar um EMS é a sustentabilidade ambiental. Para reduzir a pegada de carbono, as organizações monitorizam e gerem o consumo de energia. Não podemos esquecer os problemas de desempenho que podem ser resolvidos com o uso de dados e análises em tempo real. O EMS também é uma excelente opção no que diz respeito à conformidade com os regulamentos.