Mobile Workforce

    Engineer in factory with clipboard

    Automatize as tarefas ambientais, de manutenção e de segurança

    Os incidentes ambientais, os acidentes e as falhas de equipamentos podem ser causados por uma falta de visibilidade de ativos não instrumentados, ou por problemas não detetados durante inspeções visuais.
    • Soluções

      O Mobile Workforce e o Decision Support System são, respetivamente, uma aplicação de software configurável e uma solução de hardware móvel e robusta que permite o fluxo do trabalho, o levantamento de dados e a gestão geral de tarefas para aplicações referentes às operações da central, à gestão da manutenção, ao rastreamento da produção e à conformidade.
    • Proposta de valor

      Automatizar rondas de inspeção e seguir rigorosamente os requisitos de acordo com as normas e legislação empresariais para segurança, manutenção e inspeções ambientais
    • Diferenciação

      • Integração adequada e automática com software de nível superior (incluindo o ERP)
      • Marcação de data e hora 
      • Promover a integração de procedimentos especiais com dispositivos de medição (termómetro IV). 
      • Integração com código de barras e RFID
      • Funcionalidades avançadas

    Benefícios

    • Fábrica de cimento à noite, produção de cimento.
      Capacitar as pessoas
    • Instalação para perfuração de gás, petróleo e gás, indústria mineira
      Tirar o maior partido da padronização e melhorar a rastreabilidade
    • Mineiro com um punhado de carvão, indústria mineira, processamento de minerais
      Reduzir o erro humano