Soluções para produção de Petróleo & Gás em terra

    Dispositivos de Campo para Medição e Instrumentação

    Instrumentação Sem Fios Accutech e Dispositivos de Campo Foxboro

    Worker with tablet computer in front of oil rig, oil and gas, sustainability reporting, internet of things.

    Desafios

    Soluções de Medição

    As ofertas de Instrumentação Accutech e os Dispositivos de Campo Foxboro, da Schneider Electric, estão presentes em exigentes aplicações de petróleo e gás, que necessitam de monitorização de precisão e robustez, medições analíticas de pressão, temperatura, fluxo, nível, líquido e do posicionador das válvulas.

    • Soluções

      Os Dispositivos do Campo Foxboro são uma escolha importante para produtores de petróleo e gás que pretendem vantagens competitivas, custos operacionais reduzidos e maiores lucros. Fornecemos soluções únicas e originais, que fazem grandes diferenças em aplicações de campo vitais.

    • Proposta de valor

      Valor Empresarial

      • Resultados Mensuráveis, em Tempo Real
      • Informação útil
      • Produção Otimizada de Poços
      • Excelência Operacional
      • Desenvolvimento de baixo custo e custos de operação mais reduzidos
      • Fácil de instalar e de utilizar
    • Diferenciação

      Dispositivos do Campo Foxboro e Accutech

      • Vidas úteis incomparáveis de ativos
      • Desempenho topo de gama
      • Compatibilidade com a instrumentação existente
      • Excecional facilidade de utilização
      • Garantias mais longas
      • Menor custo de propriedade
      • Energia e comunicações integradas
    Texto padrão alternativo

    Aplicações

    Veja mais soluções para Automação de Poços e Extração

    Benefícios

    • Uma seta a atingir um alvo recente

      T ransmissores de Pressão Foxboro
      Tecnologia robusta e fiável para sensores

    • Vista em pormenor de uma nota de um dólar, eficiência energética

      Medição Multifásica Foxboro

      Otimização de ensaios em poços

      Reduzir custos, equipamentos e a pegada ecológica

    • Tempo é dinheiro, finanças, gestão de tempo, sustentabilidade.

      Implantação e operação de baixo custo, com a Instrumentação Accutech.

      Baixo custo de implementação, sem passagem de cabos, sem fundações, sem canalizações

      Baixo custo de operações com manutenção limitada

    • Texto padrão alternativo

      A Instrumentação Accutech é fácil de instalar e de utilizar.

      Potência, comunicações e instrumentação totalmente integradas

      Fácil de montar em qualquer estrutura, configuração rápida com teclado ou à distância

    • Lápis vermelho a verificar uma checklist, relatório de sustentabilidade.

      Gama versátil de Instrumentação Accutech, com durabilidade e segurança certificadas.

      Uma gama composta por instrumentos de Pressão, Temperatura, Nível, E/S, Fluxo, Monitor Acústico e Controlador de Válvulas

      CSA Classe 1, Div 1 para medir pontos nos seus ambientes e aplicações mais perigosos

      Alojamento à prova de explosões