Controlo inteligente para operações de Petróleo e Gás

    Soluções para o Controlo de Bombas e Motores

    À medida que a procura de energia cresce e as regulamentações ambientais e de segurança têm um impacto cada vez maior nas indústrias do Petróleo e do Gás, as operações eficientes em termos energéticos e o custo de manutenção mais baixo são fundamentais. Os intervenientes no setor do Petróleo e do Gás enfrentam um desafio global quanto aos recursos, e custos crescentes da energia e das matérias-primas, acrescido do decréscimo de empregados especializados. Para garantir a segurança, proteção e fiabilidade, enquanto protege os seus resultados, necessita de soluções inteligentes para monitorizar, controlar e otimizar os seus ativos.

  • Ler

    • Read more about Schneider Electric solutions

      Variadores Altivar 61 e Altivar 71

      Os variadores integrados Altivar™ Plus, fornecidos pela Schneider Electric, incluem os variadores de frequência ajustável Altivar 61 e Altivar 71, que oferecem uma solução robusta e apetrechada, com ajuste de velocidade, para aplicações comerciais, industriais e municipais. Estes variadores combinam a fiabilidade e a facilidade de utilização da família de variadores Altivar, com designs de sistema de transmissão testados, validados e comprovados Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      O arranque do Altistart 01

      O arranque suave do Altistart® 01 melhora o desempenho inicial, garantindo um arranque suave e controlado em motores assíncronos, enquanto disponibiliza a supressão de picos de binário durante operações de arranque e paragem. Este mini arranque suave altamente funcional poderá ajudá-lo a reduzir o seu trabalho de manutenção e o tempo de inatividade da produção, ao impedir os choques mecânicos que geram desgaste de utilização no seu motor e maquinaria.

      Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Controlo da Proteção dos Poços Painéis para Centrais de Bombeamento

      A mais completa, fiável e duradoura oferta disponível de produtos em termos de painéis de bombas, que inclui motores de arranque do tipo IEC e NEMA (ambas as versões com potência total e reduzida); todos alojados em robustos armários para exterior NEMA 3R. Uma linha completa de controladores embutidos e arrancadores suaves.

      Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Sistema para Gestão de Motores TeSys T

      O TeSys T é um sistema avançado de gestão e proteção de motores, concebido para evitar avarias. Tanto o motor como a mecânica estão protegidos, o que permite antever processos inesperados ou interrupções na produção.

      Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      O arranque suave do Altistart 22

      O arrancador suave Altistart® 22 foi concebido para motores CA [corrente alternada] trifásicos e aplicações padrão com verdadeiro controlo em 3 fases. Possui um contactor de derivação integrado para design compacto, redução do tempo de ligação e baixa dissipação de calor.

      Proteção completa do motor/arrancador/aplicação Comunicação integrada Modbus

      Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      O arranque suave do Altistart 48

      O arrancador suave Altistart® 48 foi concebido para motores CA [corrente alternada] trifásicos e para aplicações em ambientes difíceis (tempo de arranque > 30s). O seu sistema de controlo de binário (TCS) patenteado gere o arranque suave e a travagem dinâmica, com funções de proteção térmica e preaquecimento do motor. Possui também as seguintes características:

      Proteção em situações de sub e sobrecarga de máquinas Arranque em cascata e desaceleração de vários motores Comunicação integrada Modbus e outras soluções de gateway Grande número de E/S configuráveis Reinício automático Ligação Plug and play [ligar e utilizar] Definições de fábrica

      Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      O Altivar 1260

      A Gama Altivar® 1260 - é uma gama de variadores de frequência variável de média tensão, entre 700 a 7 500 CV, disponível na tensão nominal de saída de 3,3KV ou 4,16KV. O funcionamento flexível e de alto desempenho é idealmente adequado para aplicações de bombas, ventiladores e compressores de grande dimensão, sendo que complementa o vasto portfólio da Schneider Electric, no que se refere a soluções que integram potência, tais como transmissões, Arrancadores Suaves de Média Tensão, equipamentos industriais e serviços.

      Ler mais
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Taco, Inc., de Cranston, Rhode Island [EUA], fabricante de bombas de climatização, satisfaz exigências de clientes e capta vendas com novas ofertas de controlo.

      A Taco, Inc., líder em sistemas hidráulicos para aplicações residenciais e edifícios comerciais nos Estados Unidos da América, foi criada em 1920. A Taco trata-se de uma empresa familiar, cuja gestão já vai na terceira geração, e cuja sede está situada em Cranston, Rhode Island [EUA], com instalações de produção em Cranston e Fall River, Massachusetts [EUA].
      Foram postas em prática várias iniciativas da indústria, de forma a disponibilizar auxílio e incentivos aos proprietários de edifícios, para que integrassem a poupança de energia em edifícios novos e existentes, incluindo o sistema de certificação de edifício ecológico LEED®, desenvolvida pelo Conselho norte-americano para a Construção Ecológica, pelo programa Energy Star da EPA, e pelos esforços da nova Rede Inteligente. A partir de agosto de 2011, mais de 1,4 mil milhões de metros quadrados de espaço comercial obtiveram certificação LEED. Em resultado do aumento do foco na energia, a Taco, Inc. descobriu que cada vez mais clientes pediam controladores de frequência variável (AFV), além das suas bombas. Em 2009, a Taco abordou a Schneider Electric sobre a venda de unidades abertas. Além disso, estavam a ponderar vender uma bomba com um controlador instalado na sua série de potência mais baixa. Ler mais