Políticas de Qualidade e Ambientais
Políticas de Qualidade e Ambientais
Política de qualidade:
A Schneider Electric fornece produtos e serviços líderes de mercado aos clientes através da inovação, do desempenho de acordo com as especificações e da melhoria contínua. As operações de fabrico e as localizações de investigação e desenvolvimento que concebem estes produtos estão certificadas de acordo com a norma do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, como se segue:
Operações da Fábrica: ISO 9001 GSC IMS Master Certificate QMS BrochureLocalizações R&D: Certificado ISO 9001 Gestão de Energia Grenoble 38EQI Electropole QMS Brochure
Política ambiental:
A Schneider Electric está empenhada em conduzir o negócio de uma forma ambientalmente responsável. Cumprir a nossa responsabilidade de proteger o ambiente aumenta a nossa capacidade de fornecer produtos e serviços competitivos e rentáveis. Todas as localizações estão certificadas de acordo com a Norma de Gestão Ambiental ISO 14001:2015, como se segue:
Localizações: Certificado ISO 14001 GSC IMS Master EMS Brochure
Política de segurança & saúde no trabalho:
Os funcionários e contratados da Schneider Electric trabalham num ambiente seguro e saudável. Todas as localizações estão certificadas de acordo com a norma de gestão da saúde e segurança no trabalho ISO 45001:2018, como se segue:
Localizações: Certificado ISO 45001 GSC IMS Master Brochure
Contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente se tiver alguma dúvida, precisar de mais detalhes ou necessitar de apoio técnico.