Veolia și Schneider Electric – parteneriat de 20 de ani pentru apa curată a bucureștenilor
Schneider Electric România derulează un proiect de automatizare a stației de tratare a apei potabile de la Roșu deținută de Apa Nova București (parte a grupului Veolia) în cadrul unui vast program de modernizare și automatizare a instalațiilor electrice ale stațiilor de pompare și de tratare a apei.
Colaborarea Schneider Electric România cu furnizorul serviciilor de apă și canalizare al capitalei a început încă din 1997, cu un prim proiect de modernizare a principalelor stații de pompare din București. Modernizarea nu a inclus, însă și functionarea în mod automat a stațiilor de pompare, un pas necesar pentru asigurarea continuității furnizării de apă potabilă, pentru un oraș atât de mare ca Bucureștiul.
„După concesionarea serviciilor de apă și canalizare ale Bucureștiului, parteneriatul Schneider Electric România cu Apa Nova București s-a extins, pentru automatizarea stațiilor de pompare și a celor de tratare a apei și pentru integrarea acestora cu dispeceratele Apa Nova, în perioada 2003-2005, într-un sistem de monitorizare și conducere centralizată,” explică Mihnea Tihan, Projects Execution Manager Schneider Electric Romania, care a urmărit buna derulare a proiectelor pentru Apa Nova de 20 de ani. ”Proiectele realizate împreună cu partenerii noștri au permis, de atunci, urmărirea centralizată a calității apei și a consumurilor de energie și de apă în întregul sistem de pompare al Bucureștiului.”
O provocare esențială în parteneriatul cu un furnizor major de utilități precum Apa Nova București constă în capacitatea de a desfășura lucrări de înlocuire, modernizare sau întreținere fără a întrerupe furnizarea de apă potabilă către consumatorii finali.
„Pentru astfel de proiecte, este necesară implicarea unor profesioniști experimentați și utilizarea echipamentelor de cea mai înaltă calitate, astfel încât întreruperea furnizării de apă potabilă să fie limitată la maximum 30 de minute, preferabil în orele de minimă utilizare, adică de obicei, în timpul nopții,” explică Mihnea Tihan. ”Automatizarea într-o măsură cât mai mare este extrem de importantă pentru a detecta și a preveni eventualele incidente înainte ca acestea să se producă. La fel și mentenanța permanentă. În ambele direcții am colaborat foarte bine cu clientul nostru Apa Nova București și ne bucurăm că această colaborare continuă și după 20 de ani, cu o nouă etapă.”
În prezent, Schneider Electric derulează un amplu program de modernizare. Automatele programabile instalate în urmă cu două decenii funcționează în continuare în parametri normali, dar acum se creează un nou sistem, redundant, care să asigure continuitatea furnizării de apă potabilă și să permită stațiilor de pompare și tratare să-și desfășoare activitatea în parametri normali și în următoarele decenii. Acest sistem valorifică tehnologiile de ultimă oră, inclusiv soluții de protecție la atacuri cibernetice care sunt direct încorporate în sistem, conform specificațiilor clientului.
Cu două decenii în urmă, parteneriatul cu Apa Nova reprezenta cea mai amplă colaborare a Schneider Electric România. Astăzi, această colaborare rămâne de o importanță deosebită, iar furnizorul de apă pentru locuitorii Bucureștiului este considerat un partener strategic. Acest lucru se datorează nu doar dimensiunii și duratei colaborării, ci și importanței critice a serviciilor pe care le oferă comunității bucureștene.
„Colaborarea strategică cu Schneider Electric România ne asigură stabilitatea operațională a instalațiilor și o viziune clară asupra dezvoltării viitoare a aplicațiilor. Accesul la cele mai recente inovații tehnologice ne permite să identificăm momentul optim pentru implementarea modernizărilor esențiale. Parteneriatul nostru se bazează pe o înțelegere profundă a nevoilor noastre specifice, iar analiza detaliată a istoricului proiectelor facilitează elaborarea unor soluții personalizate de optimizare, adaptate perfect cerințelor noastre" declară Adrian Untila, Director Mentenanta Echipamente, Departament Uzine, Apa Nova Bucuresti S.A.
Fisiere atasate
Veolia si Schneider Electric – parteneriat de 20 de ani pentru apa curata a bucurestenilor.pdf
PDF, document11/02/2025Vizualizare activ
Veolia si Schneider Electric – parteneriat de 20 de ani pentru apa curata a bucurestenilor.jpg
JPG, photo11/02/2025Vizualizare activ
Contact presa

Elena Bratu
Public Relations Consultant+40755060117 elena.bratu@premiumpr.ro 
Sorana Savu
Public Relations Consultant+40745061858 sorana.savu@premiumpr.ro
Adoptarea platformei de certificare Blockchain a Wiztrust
Din 2 octombrie 2019, pentru a-si asigura comunicarea, Schneider Electric isi certifica continutul pe Wiztrust. Puteti verifica autenticitatea pe site-ul Wiztrust.com pentru comunicari corporative.