Navigati prin intrebarile frecvente

Cum se face comunicarea prin bluetooth pentru releele inteligente SR2/SR3 din gama Zelio Logic?

Published date: 28 februarie 2020

Interfata Bluetooth SR2BTC01 si adaptorul Bluetooth Modbus VW3A8115 pot fi utilizate pentru a stabili comunicatia wireless bluetooth intre releele inteligente Zelio Logic  SR2/SR3  si calculator.

Nota:
1. Distanta maxima intre calculator si modulul cu interfata  bluetooth este de aproximativ 10m .
2. Interfata bluetooth SR2CBT01 este compatibila cu ZelioSoft2 V4.1 sau versiunile mai avansate. 
3. De asemenea este necesar sa aveti un releu inteligent Zelio Logic SR2/SR3 cu o versiunea de program ZelioSoft2 V4.0 sau versiunile mai avansate.

Aveti atasat mai jos manulalul interfetei bluetooth SR2BTC01.

 


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.