Navigati prin intrebarile frecvente

Din ce cauza se inchide cateodata releul Zelio logic

Published date: 04 martie 2020

Unul din principalele motive este fluctuatia de tensiune.

limita de tensiune pentru Zelio Logic Relays (SR2 B121JD, SR2 B201JD si SR3 B261JD), cu tensiunea de intrare 12V DC, este intre 10.4 VDC  14.4 VDC.
 
Zelio Logic functioneaza in banda de  tensiune 10.4 VDC - 14.4 VDC.
 
La depasirea acestor tensiuni, releul nu mai functioneaza corect si se inchide.
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati echipa noastra de clienti pentru a primi informatii privind asistenta tehnica, asistenta pentru reclamatii si multe altele.