Navigati prin intrebarile frecvente

La ce foloseste parametrul FLC1 la TeSys T?

Published date: 05 martie 2020

Parametrul FLC1 este folosit la TeSys T pentru a introduce valoarea curentului nominal al motorului. In cadrul acestui parametru, curentul nominal este introdus ca valoare procentulala a valorii nominale pentru TeSys T. 

Exemplu:
 
Pentru TeSys T de valoare 8A (LTMR08) si un motor avand curentul nominal de 2 A, trebuie setata valoarea FLC1 la 25% deoarece curentul nominal al motorului este de 25% din valoarea maxima de sarcina a modulului TeSys T (LTMR08).
 
Aceasta semnifica faptul ca intensitatea curentului din registrul 466 (valoarea procentuala a curentului) atinge valoarea de 100% cand se atinge valoarea de 25% din valoarea nominala de curent a modulului TeSys T.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.