Navigati prin intrebarile frecvente

Care sunt caracteristicile (lungimea/sectiunea) cablului care poate fi folosit pentru a lega modulul de temporizare UVR/MN de la Mas

Published date: 04 martie 2020

Caderea de tensiune in cablu apare in cazul folosirii unui cablu mai lung.
Atasat este un tabel care prezinta valorile caderii de tensiune in functie de lungime, sectiune si curent nominal.

Trebuie avute in vedere dimensiunile cablului si valorile sarcinii constituita de modulul UVR/MN.

Recomandarile standard sunt ca tensiunea care alimenteaza modulul UVR/MN sa nu fie mai mica de 5% din tensiunea nominala Un, chiar daca MN poate functiona si cu 0.85Un.
 
Exemplu:
 
Se considera modulul de temporizare UVR/MN avand Un 230V AC si cablu de sctiunea 2.5 mmp.
 
Curentul nominal 200VA/230V = 0.9A.
La sectiunea 2.5mmp/1A, caderea de tensiune este de 0.8% la 100m (conform tabelului atasat).
Aceasta inseamna ca este permisa o lungime de 625m fara a intampina probleme.
 
Poate fi si chiar mai lunga, dar trebuie avut in vedere ca tensiunea de alimentare sa nu fie mai mica de 0.85Un.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.