Navigati prin intrebarile frecvente

Care este capacitatea de deconectare la TeSys DF2?

Published date: 04 martie 2020

Capacitatile de deconectare la fuzibile DF2  TeSys sunt:
 
DF2BA(8 x 32)       20kA.
DF2CA(10 x 38)    80kA.
DF2EA(14 x 51)    100kA.
DF2FA(22 x 58)    100kA.
DF2GA(size 0)      100kA.
DF2HA(size 1)      100kA.
DF2JA(size 2)       100kA.
DF2KA(size 3)      100kA.
DF2LA(size 4)      100kA.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.