Navigati prin intrebarile frecvente

Care sunt valorile minima si maxima recomandate pentru utilizarea cu seturile de conectare TeSys D stea/triunghi?

Published date: 27 februarie 2020

Valorile minima si maxima recomandate pentru utilizarea cu seturile de conectare TeSys D stea/triunghi sunt: 
 
Kit Minimum (Sq. mm) Maximum (Sq. mm)
LAD91217 1 4
LAD93217 2.5 10
LA9D5018 2.5 16
LA9D8018 4 25
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.