Navigati prin intrebarile frecvente

Cum poate fi dezactivata protectia contra punerilor la pamant la declansatorul unui Masterpact Micrologic 6.0?

Published date: 27 februarie 2020

Pentru a dezactiva protectia contra punerilor la pamant a unui declansator Micrologic 6.0 va rugam sa urmati urmatorii pasi:

1. puneti junperul intre F1-M1 si M2-M3;
2. demontati senzorul extern  si deconectati firele senzorului de la masterpact.

In cazul in care senzorul extern nu poate fi demontat atunci deconectati senzorul de la masterpact. Apoi mutati jumperul intre T1-T2 si T3-T4.

In documentul atasat este expusa toata procedura:
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.