Navigati prin intrebarile frecvente

Care este distanta minima intre 2 aparate masterpact, in cazul unui inversor de sursa, in vederea interconectarii prin cablu?

Published date: 05 martie 2020

Intrerupatoarele Masterpact pot fi amplasate si unul langa altul, nu exista o distanta de siguranta ceruta de interblocajul dintre cele 2 intreruptoare.

Totusi trebuie asigurat un radius de 100 mm pentru curbura dintre cabluri.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.