Navigati prin intrebarile frecvente

In ce consta diferenta dintre categoriile A si B la clasificarea disjunctoarelor?

Published date: 27 februarie 2020

Conform standardului IEC 60947-2, categoria de utilizare a unui disjunctor trebuie specificata in functie de selectivitate in ceea ce priveste existenta unei intarzieri de declansare la scurtcircuit intentionate fata de alte disjunctoare inseriate.

Categoria de utilizare A
Fara o intarziere de declansare la scurtcircuit.

categoria de utilizare B
Prevede o intarziere de declansare la scurtcircuit ajustabila, pentru a se asigura selectivitatea.

Mai jos este un extract din standardul IEC referitor la categoriile de utilizare.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.