Navigati prin intrebarile frecvente

Care este consumul minim al unui contact auxiliar "OF" la un intreruptor masterpact?

Published date: 05 martie 2020

Exista doua tipuri de contacte OF care se pot monta pe un Masterpact, astfel valoarea energiei consumate este evidentiata mai jos.

Contact standard "OF"
Incarcare minima 100mA/24 V

Contact Low level "OF"
Incarcare minima 2mA/ 15V
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.