Navigati prin intrebarile frecvente

Este posibila folosirea convertizorului Altivar 71 pentru a controla un motor sincron?

Published date: 04 martie 2020

Da, variatoarele Altivar 71 pot fi folosite pentru motoare sincrone.
Nota:
1. Variatorul trebuie programat in bucla deschis;
2. Variatorul trebuie programat in functie de caracteristica turatiei, pentru ca frecventa standard a motorul pentru un Altivar 71 este de 50 sau 60 Hz.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.