Navigati prin intrebarile frecvente

Care sunt retelele de comunicatie in care poate comunica variatorul de viteza Altivar 61?

Published date: 05 martie 2020

Variatorul Altivar 61 poate comunica prin urmatoarele tipuri de retele: 
 
1. Ethernet TCP/IP
2. Modbus/Unitelway
3. Fipio
4. Modbus Plus
5. DeviceNet
6. Inter Bus
7. CanOpen (In-built)
8. Modbus RTU (In-built)

Nota: Pentru tipurile de comunicatie de la punctul 1 la 6, este nevoie de carduri de comunicatie suplimentare. Optiunile de comunicare pentru sisteme HVAC sunt : 

 
1. Lonworks
2. METASYS
3. APOGEE FLN
4. BACnet

De asemenea, nu exista un card de comunicatie pentru tipul de retea As-I la variatorul Altivar 61.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.