Navigati prin intrebarile frecvente

Care este intervalul de timp minimal permis intre 2 varfuri consecutive de cuplu ( Cn=220%) la un convertizor Altivar 71.

Published date: 09 martie 2020

Convertizorul Altivar 71 Drive permite realizarea varfurilor de cuplu de (Cn=220%) la un interval de minim 5 minute.


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.