Navigati prin intrebarile frecvente

Care sunt valorile de curent de scurtcircuit pentru softstater-ele Altistart 48 Range alimentate la 415 Volti (seria Q) si 690 Volt?

Published date: 04 martie 2020

SCCR (curentul de scurtcircuti) pentru un Altistart 48 este:

Pentru seria Q;
1. SCCR pentru ATS 48D17x pana la  ATS 48C32x  este 50 KA.
2. SCCR pentru ATS 48C41x pana la ATS 48M12x este 70 KA.

Pentru seria Y:
1. Va rugam, sa cititi documentul atasat.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.