Navigati prin intrebarile frecvente

Care este caldura disipata (putere pierduta) a filtrelor pasive folosite pentru un variator Altivar 71?

Published date: 27 februarie 2020

Puterea disipata a filtrelor pasive folosite pentru un Altivar 71 este de 2% din puterea pierduta prin transfer termic.

Exemplu:

Mai jos este prezentat modul de calcul a pierderii de putere prin disiparea caldurii in filtrele pasive.

Daca luam in calcul filtru pasiv : VW3A4621 de 2.2 Kw la o tensiune de 400V (U) si curentul de catalog este de 5 A:

Puterea absorbita este Pa = U * I * 1.73 = 400 * 5 * 1.73 = 3460W
Eficienta filtrelor pasive este 0.98.

Puterea disipata ( puterea pierduta) = PA*0.02 = 3460W*0.02 = 70W.

 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.