Navigati prin intrebarile frecvente

In ce conditii de mediu poate fi folosita rezistenta de franare de la Altivar 71?

Published date: 09 martie 2020

Conditiile de mediu in care poate fi folosita rezistenta de franare de la Altivar 71sunt: 

1. Umiditatea relativa intre 5% si 93%, fara condens sau umezeala.
 
2. Aerul trebuie sa fie fara gaze corozive, praf si condens.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.