Navigati prin intrebarile frecvente

Este disponibila adaptarea automata a rampei de decelerare la convertizoarele Altivar 61?

Published date: 09 martie 2020

Adaptarea automata a rampei este o optiune disponibila in cazul variatoarelor din gama Altivar 61.
Aceasta optiune este folositoare pentru a evita intrarea variatorului intr-o avarie de supratensiune. Aceasta avarie poate sa apara in momentul in care utilizatorul seteaza foarte jos rampa de decelerare pentru aplicatii in care sarcina are mare inertie.

brA [Dec Ramp Adapt.] = Yes (este o optiune care vine selectata din fabrica).

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.