Navigati prin intrebarile frecvente

Care este pragul de tensiune DC la care IGBT de franare intra in functiune la un convertizor Altivar 71 alimentat la 220VAC sau 415V

Published date: 27 februarie 2020

La un convertizor Altivar 71 franarea prin IGBT functioneaza cand valoarea tensiunii in circuitul de curent continuu este mai mare decat pragul de tensiune OBR. Cand valoarea tensiunii este mai mica decat pragul (Unom_max + 10%), franarea prin IGBT este decuplata.

Valorile pragurilor de tensiune pentru un convertizor trifazat care functioneaza la 220Vac sau la 415Vacsunt date in atasament.

OB
R este pragul la care tranzistorul de franare este pornit si Unom_max + 10% este pragul la care tranzistorul de franare este decuplat.


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.