Navigati prin intrebarile frecvente

Cand porneste ventilatorul unui Altivar 71?

Published date: 28 februarie 2020

Pentru un Altivar 71 marime 2 pana la 5, THD-ul (pragul de temperatura) de pornire al ventilatoarelor este de 70 %.  Pentru marimile 6 pana la 15 ventilatoarele de racire pornesc imediat ce se da comanda " RUN".
Mai multe detalii in fisierul atasat

 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.