Navigati prin intrebarile frecvente

Cum se poate schimba limba si Logo-ul Telemecanique de pe ecranul unui convertizor Altivar 61/7?

Published date: 12 martie 2020

Software-ul necesar pentru schimbarea setarilor de limba şi implicit a logo-ului de pe tastatura unui ALTIVAR 61/71 Drives este Keypad Flash ,referinţă VW3A9702.

Cu aceast utilitar se poate schimba limba " Standard" in alte sase limbi:
engleză, franceză, germană, chineză, italiana si spaniola. Tot cu acelasi utilitar se poate schimba si logo-ul presetat din fabrica.
Exemplu:
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati echipa noastra de clienti pentru a primi informatii privind asistenta tehnica, asistenta pentru reclamatii si multe altele.