Navigati prin intrebarile frecvente

Ce semnifica aparitia erorii INF3 (Internal Serial Link) la convertizorului Altivar 71/61?

Published date: 27 februarie 2020

Eroare INF3 apare in cazul unui Variator Altivar 61/ 71 atunci cand puterea sursei de 24VDC este perturbata, cea ce duce la resetarea procesorului. O alta cauza este intreruperea comunicatiei intre placa de baza, placa de control motor si aplicatie interna.
Pentru a remedia eroarea va rog sa verificati conexiunile interne, izolatia si elementele de conexiune.

In final daca tot nu se remediaza problema va rugam sa inlocuiti placa de control motor sau placa terminala.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.