Navigati prin intrebarile frecvente

Care este durata golului de tensiune care nu afecteaza functionarea Altivar 61 si Altivar 71?

Published date: 03 martie 2020

Timpul maxim de functionare ( fara eroare) sub tensiunea minima si la cuplu nominal este:

1. 1000 ms la o tensiune de 70% din tensiunea nominala (UrEs)
2. 500 ms la o tensiune de 40% din tensiunea nominala (UrEs)

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.