Navigati prin intrebarile frecvente

Care este referenta comerciala a cartelei Resolver pentru convertizoarele Altivar 71?

Published date: 09 martie 2020

Referinta comerciala a cartelei Resolver pentru convertizoarele Altivar 71 este VW3A3408.

Nota:

Cartela Resolver VW3A3408 este compatibila doar cu convertizorul ATV71...383. Aceasta cartela nu este compatibila cu convertizoarele ATV71 standard.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.