Navigati prin intrebarile frecvente

Care este pragul de temperatura la care este comandata pornirea/oprirea ventilatorului unui Altistart 48?

Published date: 10 martie 2020

Pragul de temperatura dupa care ventilatorele de racire ale unui Altistart 48 pornesc sunt:

- pornesc la o temperatura mai mare de 50°C.
- se opresc atunci cand temperatura scade sub
40°C.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.