Navigati prin intrebarile frecvente

Se pot conecta in serie doua bobine de retea la Altivar 31/61/71?

Published date: 28 februarie 2020

Da, se pot lega in serie doua bobine mai mici de retea la Altivar 31/61/71.
 

Nota:

Caderea de tensiune pe bobina este de aproximativ 3% din tensiunea de alimentare la curentul nominal. Pentru doua bobine inseriate, caderea de tensiune va fi de aproximativ 6%. In concluzie trebuiesc luate masuri pentru a compensa aceasta cadere de tensiune alimentand convertizorul cu minimul tensiunii nominale de line plus 6%. ( Spre exemplu pentru o sursa de 400V ar trebui sa fie 424V)


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.