Navigati prin intrebarile frecvente

Este posibila conectarea unor tensiuni de comanda diferite la intrarea unui modul LTMR la gama TeSys T.

Published date: 10 martie 2020

Se pot conecta diferite tensiuni de control la intrarea unul modul LTMR TeSys T, daca aceste tensiuni si curenti corespund valorilor de curent si tensiune specificate pe modul. 
De asemenea, se poate conecta si o sursa externa de curent pe intrarea LTMR daca se conecteaza borna A2 a produslui cu borna de 0V AC/DC a sursei externe de curent.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.