Navigati prin intrebarile frecvente

Care este disiparea totala de putere/pol in W intr-un separator Vario in cazul Ith specificat?

Published date: 28 februarie 2020

Puterea disipata totala in W intr-un separator Vario in functie de Ith este prezentata in tabelul de mai jos:
 
Thermal Current Rating (A) AC1 (W) AC3 (W) Switch Body

25

3.2 1.25 V0
32 5 2 V1
40 5.4 2.4 V2
63 6.4 4.2 V3
80 12.5 5.1 V4
125 15 7.5 V5
175 25 11 V6

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.