Navigati prin intrebarile frecvente

Care este aria sectiunii unei bare conductoare Canalis KSA?

Published date: 28 februarie 2020

Datele referitoare la sectiunea barelor conductoare pentru Canalis KSA sunt in tabelul de mai jos:
 
Model Number Cross Sectional Area (Sq. mm)
KS100  22
KS160 50.3

KS250

137
KS400 264
KS500 352.8
KS630 400.7
KS800 624.4
KS1000 982

Sectiunea conductorului de impamantare pentru toata gama Canalis KSA este de 50 % din sectiunea conductorului activ.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.