Navigati prin intrebarile frecvente

Care este frecventa maxima la care pot fi utilizate dispozitivele de protectie reziduala din gama Multi 9?

Published date: 28 februarie 2020

Frecventa maxima la care sunt testate si pot fi utilizate dispozitivele de protectie reziduala din gama Multi 9 cum ar fi ID-RCCB, DPN Vigi si Vigi C60 este de 400 Hz.

Nota: La 400 Hz, valoarea pragului de declansare este de 45 mA iar circuitul de test pentru aparatele diferentiale poate prezenta riscul de a nu functiona cand butonul de test este apasat datorita variatiei pragului.
Mai jos un atasament pentru curbele de declansare pana la frecventa de 400 Hz.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.