Navigati prin intrebarile frecvente

Care este tensiunea maxima in curent continuu pe pol la contactorii TeSys F?

Published date: 05 martie 2020

Tensiunea maxima in curent continuu pe pol la contactorii TeSys F este de 125 V pe pol. Aceasta este aplicabila pentru specificarea L/R<= 15ms in aplicatii de curent continuu.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.