Navigati prin intrebarile frecvente

Se poate folosi TeSys T in circuitul de iesire al produselor Altivar?

Published date: 04 martie 2020

Transformatoarele de curent ale aparatelor TesYs T sunt proiectate sa functioneze la game de frecventa intre 47 si 63 Hz. De asemenea. frecventa la iesirea Variatoarelor Altivar poate varia de la 0 la 400 Hz. Deci, in cazul in care aparatele Tesys T sunt amplasate in aval fata de variator, atunci transformatoarele de curent si aparatele Tesys T nu vor sesiza valorile de curent in mod corespunzator.

Acest aspect va afecta functionarea contactoarelor. Deci este recomandat sa nu se utilizeze aparatele Tesys T  in avalul Variatoarelor Altivar.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.