Navigati prin intrebarile frecvente

Care este numarul maxim de senzori care pot fi conectati la bornele T1 si T2 de la TeSys T ?

Published date: 05 martie 2020

Se pot conecta un numar maxim de 6 senzori ( PTC sau NTC) la terminalele T1 si T2 ale aparatului TeSys T.
Valoarea maxima a rezistentei senzorilor conectati la bornele T1 - T2 este de 6500ohm.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.