Navigati prin intrebarile frecvente

Se pot folosi releele de suprasarcina din gama TeSys in aplicatii de curent continuu?

Published date: 28 februarie 2020

Numai releul de suprasarcina cu tehnologie bimetal se poate utiliza in aplicatii de curent continuu. Releele LRD se pot utlizia in aplicatii de curent continuu daca se fac conexiunile conform schemei de mai jos pentru a evita declansarea datorita variatiei puternice a curentului.

 

Gama Tesys LR9 cu releu de suprasarcina directa nu se poate utiliza in aplicatii CC intrucat in situatia unui defect pe o faza vor fi declansari necdorite. 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.