Navigati prin intrebarile frecvente

Sunt compatibile accesoriile contactorilor de la gama veche D2 cu cele de la gama TeSys D.

Published date: 03 martie 2020

Compatibilitatea dintre accesoriile D2 cu cele de la gama TeSys D este urmatoarea:

1. Blocuri de contacte auxiliare 

Se potrivesc pe ambele game.

 

2. Timere

Se potrivesc pe ambele game.

 

3. LA6DK or LAD6K

Trebuie folosite LA6DK la D2 si LAD6K la Tesys.

 

4. Thermal overload relay

Trebuie folosite LR2D la D2 si LRD la TeSys D, din cauza ca vechea gama LR2D si noul LRD au aceleasi game de setari dar dimensiuni diferite.

 


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.