Navigati prin intrebarile frecvente

Cum se realizeza transformarea unui intrerupator cap scara din gama Altira intr-un intrerupator cu revenire?

Published date: 09 martie 2020

Acest lucru se poate realiza prin achizitionarea unui "Arc pentru intrerupatoare cu revenire" ( ALB57944 ).

Se elibereaza partea de sus a mecanismului unui intrerupator cap scara si se fac urmatoarele modificari: 

Contactul 1 devine contact N/O, iar contactul 2 un contact N/C

Apoi se elibereaza partea de jos a mecanismului unui intrerupator cap scara :

Contactul 2 devine un contact N/O, iar contactul 1 un contact N/C.


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.